This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01467:扩展电流测量范围

Guru**** 2537060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425, TIDA-01467, TIPD205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634512/tida-01467-extending-current-measurement-range

器件型号:TIDA-01467
主题中讨论的其他部件:DRV425TIPD205

大家好、

我为我的客户工程师推荐了 TIDA-01467、他非常有趣。 但客户希望测量高达100A 的电流。 一个问题可能是 PCBA 能够在内部铜层图形上流动100A、另一个问题可能是 DRV425的线性度和精度。
您是否认为通过修改 TIDA-01467的某些内容可以实现100A 范围? 请告诉我。

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko、您好!

    修改 TIDA-01467以支持100A 高电流是不可行的。 要测量100A 高电流、需要在 IC 上使用汇流条、请参阅 TIPD205设计以了解更多详细信息。

    此致、

    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    谢谢你。
    使用 TIDA-01467无法进行100A 测量的主要原因是什么? 是铜流量的厚度为100A 还是其他?

    此致、
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko、您好!

    是的、其中一个原因是高电流的 PCB 布线厚度。  

    此致、

    Naveen。