请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5161 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我们的客户希望模拟 LM5161反相降压/升压操作。
它们的要求是 Vin=+5V、Vout=-90V、Iout=10mA。
我在 webench 上仿真了 LM5161 Vin95V、Vout、5V、Iout=10mA、并导出 TINA-TI 文件。
然后、我将 TINA-TI 文件修改为反相降压/升压拓扑。
但是、我无法按预期对其进行仿真。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_3474743_5F00_835.tsc
我能否通过从 Webench 导出的 TINA-TI 文件来仿真反相降压/升压拓扑?
如果是、您能告诉我随附 TINA-TI 文件中的错误点吗?
如果您支持此问题、我将不胜感激。
此致、
Ryuji