This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:反相降压/升压仿真

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633284/lm5161-inverting-buck-boost-simulation

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们的客户希望模拟 LM5161反相降压/升压操作。
它们的要求是 Vin=+5V、Vout=-90V、Iout=10mA。

我在 webench 上仿真了 LM5161 Vin95V、Vout、5V、Iout=10mA、并导出 TINA-TI 文件。
然后、我将 TINA-TI 文件修改为反相降压/升压拓扑。
但是、我无法按预期对其进行仿真。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_3474743_5F00_835.tsc

我能否通过从 Webench 导出的 TINA-TI 文件来仿真反相降压/升压拓扑?
如果是、您能告诉我随附 TINA-TI 文件中的错误点吗?

如果您支持此问题、我将不胜感激。

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持 LM5161、但我知道大多数 TINA 模型都将 GND 引脚硬编码为"接地"。 因此、这些模型在反相降压/升压模式下不起作用。 我会将其移至建模论坛、他们可以对此进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HELO John San、

    感谢你的答复。
    我期待建模团队的回复。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    我们似乎无法使用 LM5161 TINA-TI 模型来仿真反相降压/升压拓扑、因为该模型的内部节点是相对于硬接地(即0V)定义的。 此外、未对 AGND 引脚建模、因为它在内部通过1k 欧姆电阻接地。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gupta San、您好!

    感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    Ryuji