请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53319 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我们在 TPS53319的不同设计中遇到了一些问题。 它们根本没有说明。 在调查之后、使能电压似乎为低电平。 我刚才检查了 Webbech。 12V - 13V 输入电压/10A/1、5V 输出电压。 它计算的电阻分压器为698K 和86K6。 从而在12Vin 时产生1、32V Ven。 数据表显示了1、0Vmin、1、3Vnom 和1、6Vmax 之间的 Ven。 =>因此1、32V 似乎很低。 将上部电阻器更改为510K 工作正常->问题消失了。
请确认。
Marc