This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS53319:使能输入导致的启动问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/635026/webench-tools-tps53319-startup-problems-caused-by-enable-input

器件型号:TPS53319

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们在 TPS53319的不同设计中遇到了一些问题。 它们根本没有说明。 在调查之后、使能电压似乎为低电平。 我刚才检查了 Webbech。 12V - 13V 输入电压/10A/1、5V 输出电压。 它计算的电阻分压器为698K 和86K6。 从而在12Vin 时产生1、32V Ven。 数据表显示了1、0Vmin、1、3Vnom 和1、6Vmax 之间的 Ven。 =>因此1、32V 似乎很低。 将上部电阻器更改为510K 工作正常->问题消失了。

请确认。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确。 由于使能电路中的精度不够、因此我通常不想将 EN 用作外部 UVLO、而 Vin 使能电压接近 VIN 工作范围。 我将向 Webench 团队报告、以解决此问题。