This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4503:无法进行仿真

Guru**** 2538800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633190/tina-spice-ths4503-cannot-simulate

器件型号:THS4503
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

e2e.ti.com/.../Filter_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法使其正常工作??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、
    FDA 电路应该怎么做?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它是一款具有高 增益的40kHz CF 带通滤波器、用于检测来自超声波传感器的信号。

    这是我从这里借用的一个电路:

    e2e.ti.com/.../194971

    我不熟悉 Tina、因此它也可能与仿真问题有关、但我尝试过的其他设计似乎按预期运行。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Steven。
    有一件奇怪的事情在发生、一两天内就会有更多的事情要说。

    需要注意的一点是仿真电路的运行电压为3.3V、但实际 THS4503建议的最小电源电压为4.5V。 模型可能并不涵盖建议电源范围之外的所有行为、因此不清楚实际电路是否能够根据需要工作。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Filter_5F00_3.TSCThanksJohn

    我还尝试了 FilterPro 中的设计、遇到了相同的问题。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    TINA 供应商建议对分析参数进行轻微更改。
    它们可在菜单 Analysis/Set analysis parameters 中找到
    更改 如下图所示。
    1.总是从源步骤开始,从“否”更改为“是”。
    2.直流电位器。 已启用的限制"否"更改为"是"

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John