This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM833:模拟 btw Webench 和 TINA 的差异

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633979/tina-spice-lm833-difference-in-simulate-btw-webench-and-tina

器件型号:LM833
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好
我 尝试在 TINA 工具和 Webench 中使用 LM833运算放大器来仿真此电路
但我得到了不同的结果
输入信号范围为+/-2V
输出信号限制范围为0到>1.8V
因此、在 Webench 中显示了我预期的结果、而 TINA 显示了另一个结果
配置时、TINA 工具中可能有问题?
请帮助我解决此问题
谢谢。

TINA 文件

e2e.ti.com/.../LM833.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NTC、

    您将使用总电阻为45.1k Ω 的电阻梯来生成偏置电压。 流经它的电流仅为73nA。 请注意、LM833的输入引脚上有300nA 的偏置电流。 最后、您不会像 WEBENCH 原理图中那样得到0.621V 偏置。

    将其更改为电压源、您应该会看到仿真结果与 WEBENCH 匹配。

    -jc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HTC、

    我的计算已关闭。 您的电阻梯没有问题。 实际原因是您在电路中有一个拼写错误。 电阻梯上方的跳线为"+3V3"、而不是连接到电压源的"3V3"、因此电阻梯是无偏置的。

    此致、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我解决了这个问题。
    在制作真实电路时、您能给我更多关于优化该电路的信息吗
    谢谢