请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM833 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好
我 尝试在 TINA 工具和 Webench 中使用 LM833运算放大器来仿真此电路
但我得到了不同的结果
输入信号范围为+/-2V
输出信号限制范围为0到>1.8V
因此、在 Webench 中显示了我预期的结果、而 TINA 显示了另一个结果
配置时、TINA 工具中可能有问题?
请帮助我解决此问题
谢谢。
TINA 文件