This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:对于非 TI 运算放大器、TINA-TI 上的意外结果

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633221/tina-spice-unexpected-results-on-tina-ti-for-non-ti-op-amp

主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA300

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在许多设计中使用 TI 器件、但在本例中、我尝试确定为什么我在非 TI 器件 ADA4841中获得意外结果。  我担心在 TINA-TI 中设置错误、因为这是我第一次使用导入的宏模型。

我导入了模型并创建了以下电路。

在10kHz 及更高频率下、SIG2 (红色)不再完全跟踪 SIG1。  该模型似乎基本上可以工作、但似乎存在频率限制。 ADA4841直接从 Analog Devices 的网站复制。

我会从何处开始查找此问题的诊断信息?

谢谢、

   Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢您使用 TI 器件和 TINA-TI。 由于模型基本上在 TINA-TI 中运行、导入过程中没有问题。 我无法评论 ADI 模型的质量、但如果您想找出此问题的根本原因、我建议您使用 TI IC 模型来替代此问题、并查看问题是否仍然存在。 如果您需要有关使用哪种 TI IC 的建议、我们可以帮助您获得建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用 TI 器件 OPA300进行复制、我意识到问题是运算放大器通过10欧姆电阻器驱动的电容。 如果我减小该电容或增大电阻器、则进入负极端子的反馈能够保持上升。

    谢谢、

       Aaron