请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 OPA300工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我在许多设计中使用 TI 器件、但在本例中、我尝试确定为什么我在非 TI 器件 ADA4841中获得意外结果。 我担心在 TINA-TI 中设置错误、因为这是我第一次使用导入的宏模型。
我导入了模型并创建了以下电路。
在10kHz 及更高频率下、SIG2 (红色)不再完全跟踪 SIG1。 该模型似乎基本上可以工作、但似乎存在频率限制。 ADA4841直接从 Analog Devices 的网站复制。
我会从何处开始查找此问题的诊断信息?
谢谢、
Aaron