This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:CC3200原理图的测试和仿真

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630542/webench-tools-tests-and-simulation-of-schematics-of-cc3200

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我最终导入了 OrCAD 16.6的 CC3200原理图、但我不知道我进行的仿真和测试类型。 可以帮帮我吗?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不太熟悉在 Orcad 上模拟 MCU。 是否有您想要进行仿真的特定内容?  

    您可以获取其中一个评估模块并运行实际器件测试  

    您还可以尝试在 OrCAD 论坛上发布与 OrCAD 相关的问题。

    http://www.orcad.com/forum

     此致、

    查尔斯·奥