请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC3200工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我最终导入了 OrCAD 16.6的 CC3200原理图、但我不知道我进行的仿真和测试类型。 可以帮帮我吗?
Thnx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我不太熟悉在 Orcad 上模拟 MCU。 是否有您想要进行仿真的特定内容?
您可以获取其中一个评估模块并运行实际器件测试
您还可以尝试在 OrCAD 论坛上发布与 OrCAD 相关的问题。
此致、
查尔斯·奥