This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DS110DF111EVM:能否在接口设计器分析器的 RX_IN 和 OUT_PT1处添加电压探头

Guru**** 2535170 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630511/webench-tools-ds110df111evm-could-you-please-add-voltage-probe-at-rx_in-and-out_pt1-in-interface-designer-analyzer

器件型号:DS110DF111EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 设计者团队:

我将在您的接口设计器分析器上进行仿真。 您可以在 RX_IN 和 OUT_PT2处添加电压探头吗? 电压探头的位置用蓝色圆圈突出显示。

原始链接如下:

https://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?app=interfacedesigner&origin=pf_panel&designnumber=4&datarate=11.3&devicemode=DIF&TX_Partname=not_selected&SigCon_Partname=DS110DF111&RX_Partname=not_selected&numberUI=10000&dataPattern=PRBS7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen、

    示波器图像是电压探头。 您可以在 RX_IN 和 OUT_PT2处绘制眼图、如下所示。

    如果您想绘制瞬态波形与时间的关系-我们现在在工具中没有该功能。 您可以使用外部供应商的脱机工具(如 Keysight-ADS、HyperLynx、SiSoft-QCD 等)进行更高级的分析。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用了离线工具、您能否为接口设计器分析器提供 SPICE 模型? 我想将 DS110DF111EVM 分析为 TX 和 RX。 我的电子邮件地址是 bowenlee919@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bowen、

    我们没有该器件的 SPICE 模型。 接口设计器使用 IBIS-AMI 模型进行通道仿真。 我上面提到的离线工具还支持用于仿真的 IBIS-AMI 模型。 要申请 IBIS-AMI 模型、请转至产品页面 www.ti.com/.../toolssoftware 的工具与软件部分 、并填写 IBIS-AMI 模型申请表并发送至 highspeed_models@list.ti.com。

    此致、
    Srikanth Pam |在线设计工具