工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用 Webench 设计器使用 LMZ10503器件来仿真简单电路。
如果我使用 Sim 选项卡仿真电路并显示波特图、则我的设计似乎不稳定(10°相位裕度)。
但是、如果我转到"Re-Comp"选项卡、我的设计在具有相同组件值的情况下看起来更加稳定(38°相位裕度)。
在同一设计中、这两个结果是不同的、能否有人解释一下这种差异以及我的设计的实际相位裕度是多少。
谢谢
Matthieu Baque
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用 Webench 设计器使用 LMZ10503器件来仿真简单电路。
如果我使用 Sim 选项卡仿真电路并显示波特图、则我的设计似乎不稳定(10°相位裕度)。
但是、如果我转到"Re-Comp"选项卡、我的设计在具有相同组件值的情况下看起来更加稳定(38°相位裕度)。
在同一设计中、这两个结果是不同的、能否有人解释一下这种差异以及我的设计的实际相位裕度是多少。
谢谢
Matthieu Baque
您好、Akshay、
我的设计是 Vin = 3.3V、Vout = 1V。 最大输出电流为3A。 所有电容器均为陶瓷电容器。
COUT 为一个100 µF、ESR 介于1m Ω 和40m Ω 之间+一个4.7 µF、ESR 介于1m Ω 和20m Ω 之间。
这些电容器是靠近 LMZ10503的电容器,但如果我添加电路的所有去耦电容器,我将得到更多:
-另一个100 µF、ESR 介于1m Ω 和40m Ω 之间
-一个47 µF、ESR 介于1m Ω 和40m Ω 之间
-µF 两个4.7 μ F、ESR 介于1m Ω 和20m Ω 之间
-三个470nF、ESR 介于1m Ω 和20m Ω 之间
我需要计算 Rfbt、Ccomp 和 Rcomp。
如果您有一种计算方法、因为我使用了 SNVA417E、但由于我没有一种类型的电容器、因此无法计算。 更重要的是、我不知道应用报告中的 Fesr 是什么。
非常感谢
Matthieu Baque