This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ10503:Webench 设计重新编译和仿真差异

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626906/webench-tools-lmz10503-webench-design-re-comp-and-sim-difference

器件型号:LMZ10503

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 Webench 设计器使用 LMZ10503器件来仿真简单电路。

如果我使用 Sim 选项卡仿真电路并显示波特图、则我的设计似乎不稳定(10°相位裕度)。

但是、如果我转到"Re-Comp"选项卡、我的设计在具有相同组件值的情况下看起来更加稳定(38°相位裕度)。

在同一设计中、这两个结果是不同的、能否有人解释一下这种差异以及我的设计的实际相位裕度是多少。

谢谢

Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthieu Baque、

    感谢您报告此问题。

    仿真使用"平均 SPICE 模型"来生成波特图。 而 WEBENCH 中的重新补偿、OP-Val 表和图表部分使用"基于公式的模型"。 理想情况下、这两种模型应彼此非常紧密地匹配、并与实际的器件基准数据匹配。 但在这种特殊情况下、两者之间似乎存在显著差异。 我们将研究该问题并尝试解决该问题。

    在平均时间内、我建议您使用数据表中表4 (第18和19页)建议的补偿组件值。 具有更高 ESR 的更大输出电容将为您提供更好的相位裕度、而较小的输出电容将具有更高的带宽。 您可以通过选择额定电压为5V 的 Cout= 100uF ESR = 5m、Rcomp=1k、Ccomp=220p 来实现良好的平衡设计。 Rfbt=49.9K、Rfb=205K。 您可以使用以下设计:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    Srikanth Pam |在线设计工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu Baque、

    我们将研究波特图问题。 我们很快会回来。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您对此问题有什么新闻吗?

    我需要这些信息来计算补偿。 我尝试使用应用报告 SNVA417E、但我不知道如何在等式6中计算 Fesr。

    在所有情况下、我都希望对我的设计进行仿真以调整补偿、但我不知道 PSpice 模型是否正确。

    谢谢
    此致
    Matthieu Baque
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Matthieu Baque、

    需要修改 pspice 模型、因为仿真结果与值不匹配(交叉和相位裕度)。

    我很期待这件事。 问题解决后、您可以随时发帖。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthieu、
    请向我发送您的确切要求、我们可以查看为您推荐的组件值。
    谢谢、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu Baque、

    请使用重新编译设计器为您的应用设计组件。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我的设计是 Vin = 3.3V、Vout = 1V。 最大输出电流为3A。 所有电容器均为陶瓷电容器。

    COUT 为一个100 µF、ESR 介于1m Ω 和40m Ω 之间+一个4.7 µF、ESR 介于1m Ω 和20m Ω 之间。

    这些电容器是靠近 LMZ10503的电容器,但如果我添加电路的所有去耦电容器,我将得到更多:

    -另一个100 µF、ESR 介于1m Ω 和40m Ω 之间

    -一个47 µF、ESR 介于1m Ω 和40m Ω 之间

    -µF 两个4.7 μ F、ESR 介于1m Ω 和20m Ω 之间

    -三个470nF、ESR 介于1m Ω 和20m Ω 之间

    我需要计算 Rfbt、Ccomp 和 Rcomp。

    如果您有一种计算方法、因为我使用了 SNVA417E、但由于我没有一种类型的电容器、因此无法计算。 更重要的是、我不知道应用报告中的 Fesr 是什么。

    非常感谢

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!
    我尝试过但无法使用该工具、因为我的设计具有不同类型的输出电容器。

    所以、我被卡住了
    Matthieu Baque
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthieu、
    您可以尝试通过将这些电容集中在一起来增大电容,并在重新补偿设计器内的“功率级组件”部分中输入集总电容和 ESR 值(它应该在工具内的左侧)。 然后、您可以根据交叉和相位裕度要求自动计算 Rcomp、Ccomp 的值。 在您对这些结果满意后、您可以将其转至 Spice 模型、并输入基于更真实的并联电容器的模型(适用于各种类型的并联电容器)、并进行仿真以验证您是否实现了所需的结果。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    是的、但第一个问题是补偿设计和 Spice 仿真之间的结果不同。

    采用补偿设计时、Iout = 0.5A Cout = 262.5uF、总 ESR 为1.33m Ω。 我在补偿设计器中找到了50.8°的相位裕度。

    但是、如果我在 PSpice 中使用相同的值并计算出补偿组件的值、我发现相位裕度为24°。

    此致

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以使用重新编译辞职者、但我仍然有问题、因为我的 SPICE 仿真错误、我无法信任它。 如何校正 SPICE 仿真?

    Matthieu Baque