主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
LMG5200的模型似乎仅适用于具有特定负载和特定驱动信号时序的示例电路。
非常重要
1)实施手册中的测试电路(SNOSCY4D–2015年3月–2017年3月修订)、第8页图 5、TINA-TI 未能在 OP 步骤2收敛。 计算无限、没有任何有用的结果。
2) 2)原始演示原理图无法仿真、因为在与门输入端的修整电阻器减少了死区时间。 设置100欧姆会使仿真不稳定。 如果值较低、则会失败
这不是对的。
3)由于我还获得了一个用于 PSPICE 的非加密模型(*日期:16SEP2015版本:final 3.00)、我在 LTSPICE 中尝试了它、结果为:仿真非常(小时)慢、尤其是在输入脉冲边沿、或者"时间步进到小"失败。 负载电流根本不正确、表示模型内部存在一些短路泄漏、并具有随机振幅快照。
这是24V 电源下的3欧姆负载。 如果您将后者除以前者、则电流完全错误。
即、该模型可用于演示、但没有实际用途。
尊敬的 TI:您是否有适用于 LMG5200的另一个工作模型?
遗憾的是、我们这里没有用于检查硬件操作的原型机。 在挑选具有可用模型的可预测高频组件时、开发速度非常慢。