This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG5200:LMG5200差(非收敛)模型。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624591/tina-spice-lmg5200-lmg5200-bad-non-converging-model

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

LMG5200的模型似乎仅适用于具有特定负载和特定驱动信号时序的示例电路。

非常重要

1)实施手册中的测试电路(SNOSCY4D–2015年3月–2017年3月修订)、第8页图 5、TINA-TI 未能在 OP 步骤2收敛。 计算无限、没有任何有用的结果。

2) 2)原始演示原理图无法仿真、因为在与门输入端的修整电阻器减少了死区时间。 设置100欧姆会使仿真不稳定。 如果值较低、则会失败

这不是对的。

3)由于我还获得了一个用于 PSPICE 的非加密模型(*日期:16SEP2015版本:final 3.00)、我在 LTSPICE 中尝试了它、结果为:仿真非常(小时)慢、尤其是在输入脉冲边沿、或者"时间步进到小"失败。 负载电流根本不正确、表示模型内部存在一些短路泄漏、并具有随机振幅快照。

这是24V 电源下的3欧姆负载。 如果您将后者除以前者、则电流完全错误。

、该模型可用于演示、但没有实际用途。

尊敬的 TI:您是否有适用于 LMG5200的另一个工作模型?

遗憾的是、我们这里没有用于检查硬件操作的原型机。 在挑选具有可用模型的可预测高频组件时、开发速度非常慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了。

    开关频率为10MHz

    这就是我需要集成式 HEMFET 的原因;由于栅极信号布线电感和其他 MOS 寄生效应、分立式高侧 FET 只会在此频率上开始振荡... 找不到更好的 FET+驱动器组合(但如果有额定电压为150-300V 的 LMG5x00、会很高兴、因为1-3A 可以满足大电感负载)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    您能否为以下设置提供您的.tsc 文件?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、ArPAN 似乎是 TINA 的最新加密模型在某些简化条件下(未考虑 PCB 迹线和输入逻辑寄生效应)在 TINA 中工作...

    当然、我更喜欢 LTSPICE、因为 TINA 的并发症和错误(TI 不应该先购买它)

    我放弃了使用 LM5200和其他 TI 驱动器的想法、因为这些 IC 不包含同步自举、而简单二极管自举与 H 桥中的纯电感负载谐振。 当开关频率达到10MHz 时、即使是 GaN 半精也无法在高侧工作。

    这是一个一般问题-当它谐振时、高侧源极会像疯了一样浮动、并且没有 ZVS 容器可以使它稳定。 因此、仿真也会停止(或使用未加密的 PSpice 模型时会因错误而失效)。

    GaN 系统有一个解决方案-同步自举。 但是、这涉及到一个非常复杂的低侧反馈电路、在 IC 外部使用几层很难实现这种电路。 由于迹线电感、还应使用铁氧体对其进行适当阻尼。

    您知道、当驱动电感负载时、带输出滤波器的 ZVS 水箱会成为您颈部的石头...
    因此、我放弃了这一想法、直到 TI 从 GaN 和更高电压的 HEMFET 实现了同步自举晶体(在 MHz 时、电感线圈会产生非常强的电压尖峰)。 有了这样的器件、我将使用更低的频谱+/-脉冲调制来实现没有 ZVS 和滤波器的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    感谢您的反馈。 我已将产品创意通知 GaN 团队。