主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我目前正在进行半桥 PFC 设计、如 UCC28070应用报告 SLUA517第7页所示。 为了测试我的原理图、我想在 PSpice (OrCAD 16.6)中对其进行仿真、但存在一些问题:
n‘t UCC28070的 TRAN 模型没有 GND 引脚、但 F_kHz、IRIPB、IRIPA 引脚我不知道如何连接
-何时需要 BOOST_AVG 型号及其连接方式(特别是 CSX、IRIPX、CSOFFX、K_kHz)?
-在对我的设计进行仿真后、UCC28070模型似乎不执行任何操作、引脚 GDA 和 GDB 持续为0.8V
感谢您的帮助和致以最诚挚的问候
Ulrich