This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:需要专家的帮助才能通过 webench 连接一个开关双电源 PCB

Guru**** 2535170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2587, TPS54308, TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/628481/webench-tools-need-help-from-an-expert-to-concive-one-switching-dual-power-pcb-via-webench

主题中讨论的其他器件:LM2587TPS54308TPS54334

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

想问的是、有人可以帮助我设计一个电源 PCB:

我想使用合适的降压转换器来转换14-24直流输入、并在+12V 和-12V 以及 5V 上具有双路输出(这将通过我想象中的一个稳压器实现)、因此实际上将是三路输出

所有这些都至少具有900mA 或1A 或更高的输出电流(对于5V 电压可能更低)

不会大于7cm X 4.5 cm、 效率良好(正常)且安静

如果 可能、我会感谢您的帮助、因为我不是工程师(因此不了解 webench 应用的所有内容)  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jovan、您好!
    您可以尝试使用 LM2587。 这是在 WEBENCH 中创建的设计。 对于+12V、-12V 和5V、负载为0.9A。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gerold 的帮助、
    BOM 列表中有一些我不确定如何获取的定制器件、而且没有 PCB 渲染器来导出文件以创建 PCB
    您是否知道如何处理此问题? 是否可以在 webench 中创建?
    谢谢!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovan、您好!

     以下是 Ed 提出的替代解决方案、它避开了变压器。

    以下是每个设计的可共享 WEBENCH 链接。

    TPS43601
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5BB34AC5F3E5BF12

    TPS54308
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    TPS54334
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    非常感谢 Gerold!

    很抱歉、我现在还有一些更天真的问题:

    1)能否将三个电路全部放在一个 PCB 上(我是说可能的干扰、最终的噪声等、我是否应该将 LDO 添加到5V 电路 中)?

    2) 2)如果是、我如何为所有三个电路组织源直流输入、它们是否具有公共接地等?

    3) 3)对于上述情况、一个笔记本电脑交流/直流适配器24V 2A 可用于对所有三个电路进行混用?

    4) 4)由于 BOM 中的大多数器件不可用、因此我需要替代器件、如果我选择最相似的器件、但差异很小、我是否每次都需要重新计算所有内容?

    此致、

    Jovan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jovan、

    我在与专家交谈后获得了一些反馈。 在这里转发消息、希望这有助于实现。

    您可以像上面的树一样将三种设计放置在单个输入上(请注意驱动三个转换器所需的1.217A 输入电流)并使用公共接地。 您需要使转换器的开关节点远离其他转换器中的关键路径模拟组件。 此外、请遵循相应器件数据表中的 PCB 布局指南。 通常、TPS54334数据表的第24页中有一个很好的布局指南部分: www.ti.com/.../tps54334.pdf

    当您找到替代器件时、请尝试查找具有相同值和寄生效应的器件。 当您在 WEBENCH 电源设计器工具中单击转换器设计时、始终可以使用 BOM 页面中的"Select Alternate Part"按钮。 如果替代零件不可用、您可以选择类似的零件或创建自定义零件。 更新组件后、该工具会重新计算运行值和图表。

    此致、
    Amod Vaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Amod、
    我将尝试弄清楚如何操作、因为我不是工程师、而是喜欢学习。 我必须更改器件、因为是我要焊接的、BOM 中有许多"纳米" SMD 器件、所以:作为替代产品列出的器件是否都应该正常地适合设计? 是否有人可以快速了解组织此 PCB 的可能最佳方法? 在 WEBENCH 中是可行的、还是必须使用 Eagle 或 KiCad 等?
    不得不说、我非常惊喜地发现 TI 论坛成员非常愿意提供帮助!
    此致、
    Jovan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovan、您好!

     这些电路板设计用于容纳选项4默认 BOM 中列出的组件、并且某些器件也支持选项5。 (选项4和选项5包含较大的组件)。

    在 WEBENCH 设计中、无法 将所有三种设计组织在单个 PCB 中。 您可以尝试参考三种布局并创建新的 PCB。

    此致、

    Janardhan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janardhan、
    感谢您的建议、不确定在哪里找到这些选项。 在选择不同设计之前、您会想到不同设计的 BOM 解决方案?
    或 BOM 列表打开后的时间?
    此致、
    Jovan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovan、您好!

       打开设计时、可以在左侧顶部找到 Optimizer Dial 或 Options。 请找到以下图片。

    优化器转盘:

    优化器调优原理:

    有关在 WEBENCH 中创建设计的更多详细信息、请访问以下链接。

    https://webench.ti.com/help/#t=PowerDesigner%2FOptimizer_Knob.htm

    此致、

    Janardhan S