工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
想问的是、有人可以帮助我设计一个电源 PCB:
我想使用合适的降压转换器来转换14-24直流输入、并在+12V 和-12V 以及 5V 上具有双路输出(这将通过我想象中的一个稳压器实现)、因此实际上将是三路输出
所有这些都至少具有900mA 或1A 或更高的输出电流(对于5V 电压可能更低)
不会大于7cm X 4.5 cm、 效率良好(正常)且安静
如果 可能、我会感谢您的帮助、因为我不是工程师(因此不了解 webench 应用的所有内容)
提前感谢!