主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS7B4253-Q1、 TPS7B4250-Q1
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
是否可以为 TPSB425x 系列器件、特别是 TPS7B4252获取未加密的 Spice 模型?
我正在考虑将此器件用于设计、但需要使用 Micro-Cap 11对其进行仿真。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
是否可以为 TPSB425x 系列器件、特别是 TPS7B4252获取未加密的 Spice 模型?
我正在考虑将此器件用于设计、但需要使用 Micro-Cap 11对其进行仿真。
谢谢你。
尊敬的 Rory:
该模型已映射到21引脚版本的封装、其中包含您提到的所有引脚以及额外的接地引脚、焊盘引脚和 NC (未连接)引脚。 所有 NC 引脚都通过极高值的电阻器接地。 该模型已在 PSPICE 和 TINA-TI 的各个角落进行了测试、您可以通过在这些工具中使用它来确保其功能。
在导入此未加密模式时需要使用的子电路定义下方的 PFA。
您可以删除额外的引脚并注释与这些引脚相关的行、如果您对 SPICE 语法有一定的了解、我建议您保持原样。
请告诉我这是否澄清了您的疑问、或者您是否有其他疑问。
谢谢!!
此致、
Mahavir Jain。