This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7B4254-Q1:未加密的 Spice 模型查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7B4253-Q1, TPS7B4254-Q1, TPS7B4250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626599/tina-spice-tps7b4254-q1-un-encrypted-spice-model-query

器件型号:TPS7B4254-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS7B4253-Q1TPS7B4250-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以为 TPSB425x 系列器件、特别是 TPS7B4252获取未加密的 Spice 模型?

我正在考虑将此器件用于设计、但需要使用 Micro-Cap 11对其进行仿真。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rory、

    我们很快会将其发布到网络上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    我刚刚将 TPS7B4250-Q1、TPS7B4253-Q1和 TPS7B4254-Q1器件未加密模型文件发布到网络上、它们显示在这些器件的产品文件夹中的"工具和软件"部分。

    关于您提到的器件、尤其是 TPS7B4252、我们的产品系列中没有该器件。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mahavir、TPS7B4252是一个拼写错误、本应是4253
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈维尔

    我曾尝试将 TPS7B4253-Q1未加密模型导入到 Micro-Cap 11中、但似乎只有4个引脚可用于原理图符号、但该器件由6个引脚组成-输入电压、EN、ADJ、输出电压、FB 和 GND

    查看子电路定义、列出了引脚1 - 4、但不再列出。

    请确认模型是否正确、并告知哪个子电路引脚定义映射到哪个功能。

    谢谢、

    此致、

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    该模型已映射到21引脚版本的封装、其中包含您提到的所有引脚以及额外的接地引脚、焊盘引脚和 NC (未连接)引脚。 所有 NC 引脚都通过极高值的电阻器接地。 该模型已在 PSPICE 和 TINA-TI 的各个角落进行了测试、您可以通过在这些工具中使用它来确保其功能。

    在导入此未加密模式时需要使用的子电路定义下方的 PFA。

    您可以删除额外的引脚并注释与这些引脚相关的行、如果您对 SPICE 语法有一定的了解、我建议您保持原样。

    请告诉我这是否澄清了您的疑问、或者您是否有其他疑问。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。