This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AFE031:AFE031的 PSpice 模型

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627271/tina-spice-afe031-pspice-model-of-afe031

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

  AFE031的 PSpice 模型具有以下端口

我可以在哪里获取端口上的数据以及使用该模型。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raviteja、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 但是、要获取模型、您可以访问此处:
    www.ti.com/.../slam240

    打开 zip 文件后、将会出现名为"AFE031.LIB"的文件。 然后、您可以将此网表文本模型链接到您的符号中。

    希望这对您有所帮助、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是 VINM 和 VINP 引脚,我假设 Vcc 为15V,Vee 为接地是正确的。 有没有任何文档可以像 AFE031那样将此模型配置为 DAC 模式或 PWM 模式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VCC 为15V、VEE 为0V。

    我们没有有关如何将此模型配置为 DAC 模式或 PWM 模式的文档。

    如果您打开.LIB、该模型是 AFE031的一个非常有限的模型、该模型仅如此处所示的.LIB 标题中所示:

    (小部分
    *注意:
    *此宏模型用于对 AFE031的开环功率放大器建模。
    *
    *要创建-6.5V/V 的标称闭环增益、客户将拥有
    *使用 RG=20k、Rf=130k、并对放大器的正极端子进行偏置
    *至1/2 Vs (Vs/2)
    *
    *开环功率放大器宏模型对以下参数建模:
    *输入电压范围、带宽、转换率、输出摆幅、输出电流
    *限制、增益误差。
    (小部分

    VINM 和 VINP 是 AFE031功率放大器部分的输入、如所附图片所示。