This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:参考电路中的 ACSENSE 设计是什么

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625298/tida-00443-what-is-the-design-for-acsense-in-the-reference-circuit

器件型号:TIDA-00443

您好!

1、我们是否可以从参考原理图第38页中查看交流感应的应用是什么?

此外、在参考原理图 PFC_on 上、它可以承受的最高电压是多少? 如果电压大于12V、是否正常?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您对此 TIDA 的提问! 我将与您合作解决您的所有问题!!

    1) 1)第38页上的 ACsense 节点表示升压跟随器。 升压跟随器配置是一种机制、在这个机制中、升压电压可与交流输入电压成比例变化。 升压跟随器配置有助于降低 PFC 稳压器和下游逆变器或转换器中的开关损耗。 采用升压跟随器配置的设计可提供约98%的效率。 与固定电压运行模式相比、升压跟随器配置在230V 交流电压和满载容量下额外节省了5.2W 的功率。

    查看第19页的"4.3.1升压跟随器电路说明"

    2) 2) Q5和 Q3看起来像限制因素。 这些增强型 NFET 可处理+-20V 连续电压。 我必须与设计人员核实此限制。 我将尽快向您更新。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    只想让您知道、我仍在为 PFC_on 上的最大电压寻找答案。 我将尽快向您更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    PFC_on 不能超过 FET 的栅极电压、最好限制在15V 以下。

    如果有其他问题出现、请告诉我!
    谢谢、