请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00443 您好!
1、我们是否可以从参考原理图第38页中查看交流感应的应用是什么?
此外、在参考原理图 PFC_on 上、它可以承受的最高电压是多少? 如果电压大于12V、是否正常?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1、我们是否可以从参考原理图第38页中查看交流感应的应用是什么?
此外、在参考原理图 PFC_on 上、它可以承受的最高电压是多少? 如果电压大于12V、是否正常?
谢谢