This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS3700:将 TPS3700用作负电源轨过压和欠压检测器问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS3700, TPS386000, UC1903, UC3903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625033/tina-spice-tps3700-using-the-tps3700-as-a-negative-rail-over--and-undervoltage-detector-issue

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUC1903TPS386000

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我想使用 TPS3700监控负电压。 我阅读应用报告 SLVA600 - 2013年7月。 我在 TINA 项目中导入了 TPS3700 SPICE 模型并进行了仿真。 如果我使用 TPS3700作为正5V 电压检测器、我的仿真项目工作得非常好、但如果我将它用作负-12V 电压检测器、它不工作、并且它始终具有浮动输出。 可以帮帮我吗? 我向您发布我的项目原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    一些较旧的模型在模型内部将硬编码 GND 节点设置为0V。 因此、它们不能用于浮动 GND 配置。 我们将了解是否可以更新此模型以在其中包含浮动 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Nikhil。

    那么、我是否可以使用 TPS3700作为电路原理图中所示的负电压检测器? 是吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    TPS3700可用作负电压检测器、但我认为该仿真模型不适用于负电压检测。 但是、实际器件应该可以正常工作、因为与应用手册中的建议应用相比、原理图看起来是正确的。

    用于负电压监控的其他器件:TPS386000、UC1903、UC2903和 UC3903。

    如果您的电路无法正常工作、请告知我们。

    Michael