工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
TINA 中还有另一个较大的值
由于 TI 没有实现逻辑元素、而是为 TINA 演示项目提供一些配置、因此我只复制了中的符号、并将其作为虚拟符号。 假设是一个三态缓冲器虚拟;没关系。
我编辑了宏、编辑了符号、将所有内容重命名为"BUF3N"。
但在原理图中、符号名称在编辑前保持"and2"。
我无法创建新符号、因为在触碰引脚或创建新引脚时、还有另一个错误、会损坏引脚的"不可见连接点"坐标。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
TINA 中还有另一个较大的值
由于 TI 没有实现逻辑元素、而是为 TINA 演示项目提供一些配置、因此我只复制了中的符号、并将其作为虚拟符号。 假设是一个三态缓冲器虚拟;没关系。
我编辑了宏、编辑了符号、将所有内容重命名为"BUF3N"。
但在原理图中、符号名称在编辑前保持"and2"。
我无法创建新符号、因为在触碰引脚或创建新引脚时、还有另一个错误、会损坏引脚的"不可见连接点"坐标。
安德烈
您修改的不是零部件的名称。 它实际上是工程图的名称(形状)。 要更改组件的名称、请选择 U6、然后选择菜单"Tools">"Edit Macro Properties"。 您将看到一个窗体、其中"形状"旁边的字段包含新的(形状)名称"BUF3N"、在上面您将看到"名称"仍然显示为"and2"。 请更新该字段并确定表单,然后取消选择 U6。 现在、您应该可以在原理图上看到新的器件名称。 如果您导出此宏并将其插入另一个原理图、您将看到新的组件名称。
谢谢、
JC