This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:另一个 TINA 错误-符号名称在编辑后无法更新

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625481/tina-spice-another-tina-bug---symbol-name-can-not-be-updated-after-edit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TINA 中还有另一个较大的值

由于 TI 没有实现逻辑元素、而是为 TINA 演示项目提供一些配置、因此我只复制了中的符号、并将其作为虚拟符号。 假设是一个三态缓冲器虚拟;没关系。

我编辑了宏、编辑了符号、将所有内容重命名为"BUF3N"。

但在原理图中、符号名称在编辑前保持"and2"。

我无法创建新符号、因为在触碰引脚或创建新引脚时、还有另一个错误、会损坏引脚的"不可见连接点"坐标。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    您修改的不是零部件的名称。 它实际上是工程图的名称(形状)。 要更改组件的名称、请选择 U6、然后选择菜单"Tools">"Edit Macro Properties"。 您将看到一个窗体、其中"形状"旁边的字段包含新的(形状)名称"BUF3N"、在上面您将看到"名称"仍然显示为"and2"。 请更新该字段并确定表单,然后取消选择 U6。 现在、您应该可以在原理图上看到新的器件名称。 如果您导出此宏并将其插入另一个原理图、您将看到新的组件名称。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Weeeell、这很有用... 但我想、您理解自己... 界面、至少不是用户友好的...

    在设计这样的东西之前、应该尝试在电路板上放置一个方框图、并将功能组合在受限的范围内、而无需进行多层3D 互连... RMB 如何访问宏文本和符号属性,但不访问宏属性;这两个属性在宏编辑器中都不可用。 而符号属性可从符号编辑器访问。 存在系统的不一致性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    感谢您的反馈。 我们将把它添加到增强列表中、以便在未来更新该工具。

    此致、
    JC