This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:CSD13381F4电池平衡 MOSFET 的替代器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD13381F4, TIDA-00792, BQ76940EVM, TIDA-00255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625284/tida-00792-alternate-part-for-csd13381f4-cell-balancing-mosfet

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件:CSD13381F4BQ76940EVMTIDA-00255

尊敬的 TI 工程师:

我参考 TIDA-00792硬件设计文件、发现 CSD13381F4 FemtoFET 仅适用于 LGA 封装、因此很难进行安装和故障排除。  

我能否使用 SOT563封装 MOSFET (FDY1002PZ、与 bq76940EVM 类似)、而相关电阻器、二极管和电容器的变化极小?

建议使用采用 SOT 封装的合适 MOSFET 以及所需的最小改动。 平衡电流要求相同、为100mA。  

谢谢、

Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    TI FET 往往是采用小型封装的高性能器件、如您所示、这种封装更难使用。  TIDA-00792的要求之一是使用 N 沟道平衡 FET 作为 EVM/TIDA-00255上使用的 P 沟道的替代方案、以实现 bq769x0系列10大设计注意事项中描述的优势。  您当然可以从您喜爱的制造商或分销商处挑选 FET、大多数产品都有搜索工具。  选择具有 VDS 额定值的 FET 以处理电池上的任何瞬态、20V 可能是一个很好的值。  您需要一个定义了 RDSON 的 FET、该 FET 的电压将等于或低于您要平衡的电池电压的一半。  因此、如果您要在4V 进行平衡、则需要在2V 或更低 VGS 下定义 RDSON。  选择适合您设计的电源封装。  对于这些类型的 FET、VGS 最大值通常较低、因此请确保与 FET 一起使用的齐纳二极管将在 apnote 中描述的条件下保护其栅极、同时允许正常运行。  

    虽然我们更希望您使用 TI FET、但您在业内拥有多种选择、但您必须使选择适合您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    感谢你的答复。

    我一定会使用替代 MOSFET 器件获取您的输入。

    此致、
    Vatsal