Other Parts Discussed in Thread: CSD13381F4, TIDA-00792, BQ76940EVM, TIDA-00255
主题中讨论的其他器件:CSD13381F4、 BQ76940EVM、 TIDA-00255
尊敬的 TI 工程师:
我参考 TIDA-00792硬件设计文件、发现 CSD13381F4 FemtoFET 仅适用于 LGA 封装、因此很难进行安装和故障排除。
我能否使用 SOT563封装 MOSFET (FDY1002PZ、与 bq76940EVM 类似)、而相关电阻器、二极管和电容器的变化极小?
建议使用采用 SOT 封装的合适 MOSFET 以及所需的最小改动。 平衡电流要求相同、为100mA。
谢谢、
Vatsal