Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28722
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00355
大家好、
我对用于电池充电器设计的 TIDA-00355感兴趣。 我正在寻找输出约为24V 的400-500W 铅酸电池充电器设计。
除了输入电压范围过窄之外、它符合我的所有要求。 我需要支持90-260V、该设计仅支持低至175V 的输入电压。
是否可以调整此设计以支持我的 Vin 范围? 我需要改变什么?
谢谢、
卡累姆