This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00355:扩展此电池充电器设计的输入范围

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28722
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625078/tida-00355-extending-the-input-range-of-this-battery-charger-design

器件型号:TIDA-00355

大家好、

我对用于电池充电器设计的 TIDA-00355感兴趣。  我正在寻找输出约为24V 的400-500W 铅酸电池充电器设计。

除了输入电压范围过窄之外、它符合我的所有要求。  我需要支持90-260V、该设计仅支持低至175V 的输入电压。

是否可以调整此设计以支持我的 Vin 范围?  我需要改变什么?

谢谢、

卡累姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kareem、

    我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。 您应该会在今天晚些时候看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kareem、

    感谢您对此 TIDA 的提问!

    它看起来是唯一限制输入电压范围的 IC、即 UCC28722 (初级侧反激式控制器)和 UCC28180 (初级侧 PFC 控制器)、两者的电压范围均为85V 至265V。 这让我相信、只需更改设计参数并优化无源/有源组件即可满足您的设计要求。 稳压、效率、EMI、输出纹波、启动、 和开关应力是在重新设计为90V - 260V VIN 时需要考虑的所有因素。 但是、EVM 外形可能会限制您的500W 功率级别。 让我通过 TIDA 设计指南的组件设计计算部分来计算您的数字、然后进行增量更新。

    谢谢、