请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
我们正在设计一个15V、3A 反激式转换器(I/P - 150V 至250V、50Hz 交流 RMS)。 我们使用的是中的参考设计
单独适用于电源电路和缓冲器的 webench、MOSFET 的脉冲由外部 MCU (C2000 Launchpad)提供。
但 MOSFET 上的电压具有严重的尖峰和振铃、同时使用与参考设计中相同的缓冲器值。
请建议解决此问题。
我们使用以下组件:MOSFET - FQPF7N80C
初级电感为750微亨利的反激式变压器
开关频率- 80kHz。