This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:反激式转换器缓冲器设计

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625315/webench-tools-flyback-converter-snubber-design

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们正在设计一个15V、3A 反激式转换器(I/P - 150V 至250V、50Hz 交流 RMS)。 我们使用的是中的参考设计

单独适用于电源电路和缓冲器的 webench、MOSFET 的脉冲由外部 MCU (C2000 Launchpad)提供。

但 MOSFET 上的电压具有严重的尖峰和振铃、同时使用与参考设计中相同的缓冲器值。

请建议解决此问题。  

我们使用以下组件:MOSFET - FQPF7N80C

初级电感为750微亨利的反激式变压器

开关频率- 80kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenin、

    您能否与我分享 WEBENCH 设计(sahilg@ti.com)

    我还想查看我们用于上述 WEBENCH 原理图的器件。

    如果您在共享设计时遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢

    Sahil