This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28C42:占空比始终很低?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624502/tina-spice-ucc28c42-duty-cycle-is-always-very-low

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试使用 UCC28C42 PWM 控制器仿真开关模式电源。

但出于某种原因、UCC28C42的 PWM 输出始终具有粗略估算大约20-30%的占空比。

有人能告诉我控制器如何设置占空比吗? 引脚上的哪些电压设置了占空比?

我在数据表中看到的唯一一点是 FB 引脚电压低于2.4V 将导致接近100%的占空比。

但是、即使我手动将 VFB 设置为2.4V、占空比仍在20-30%左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您可以共享您的 TSC 文件吗? 这将有助于调试该问题。

    我尝试在 www.ti.com/.../toolssoftware 上模拟瞬态启动参考设计(输入电压降至50V 以下) 、并观察到占空比确实会按预期上升(高于50%)。 我没有发现该模型有任何特殊问题。

    此致、
    Srikanth Pam |在线设计工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Srikanth

    我正在尝试仿真我从 WEBENCH 获得的电路。 我复制了 TINA TI 上的整个电路。

    输入设置为120Vrms。 我希望得到19V 2.1A 的输出。 但仿真仅获得14V 电压、我认为这是由占空比造成的。

    如果我手动将 PWM 输入设置为具有55%占空比的 MOSFET、我将获得20V 输出。

    但对于该仿真、占空比仅为20-30%。

    e2e.ti.com/.../ucc28c42_5F00_simulation.TSC