请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C42 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试使用 UCC28C42 PWM 控制器仿真开关模式电源。
但出于某种原因、UCC28C42的 PWM 输出始终具有粗略估算大约20-30%的占空比。
有人能告诉我控制器如何设置占空比吗? 引脚上的哪些电压设置了占空比?
我在数据表中看到的唯一一点是 FB 引脚电压低于2.4V 将导致接近100%的占空比。
但是、即使我手动将 VFB 设置为2.4V、占空比仍在20-30%左右。