This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV431:输出电压范围与数据表不同

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV431, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623246/tina-spice-tlv431-the-output-voltage-range-is-different-with-datasheet

器件型号:TLV431
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA333

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的客户在其项目中使用 TLV431。 他们使用 TINA-TI 对其进行仿真。 我们可以从 TLV431的数据表中了解到、输出电压限制为6V。 然而、他们发现在仿真中不正确、输出电压可能会超过6V。 下图是仿真中输出电压可能大于6V 的示例。

因此、请帮助了解输出电压限制与数据表不匹配的原因、以及它们是否是与我们可以向客户提供的数据表规格匹配的模型。

希望您能帮助解决这个问题。

谢谢、此致、

将会  

e2e.ti.com/.../Reference-voltage-circuit-_2D00_-autosave-17_2D00_09_2D00_06-19_5F00_56.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将会

    这是一个行为模型、因此不会对最大限制建模。 客户需要确保其在用例中不超过器件最大限制。 在这种情况下、FB 电阻器设置不当。 在 VF1上、减少 R2以获得< 6V 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,

    感谢您的友好答复。 我了解您的说法、我想知道 TINA-TI 中的所有模型都是行为模型吗?
    因为我使用 OPA333作为电压跟随器、并且使用+-12V 为其供电。 我使用它来跟随7V 电压、它输出7V 完美电压。 不过、正如您所知、最大电源电压为5.5V。 +-12V 电源将损坏它。

    希望您能消除我的疑虑。

    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将、

    是的、一般情况下、用户需要知道器件的限制并确保不会超出限制。 实际器件中的限制来自器件工艺。 但是、这些模型与行为和过程无关、因此模型中未捕获器件限制。