请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV431 主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA333
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我的客户在其项目中使用 TLV431。 他们使用 TINA-TI 对其进行仿真。 我们可以从 TLV431的数据表中了解到、输出电压限制为6V。 然而、他们发现在仿真中不正确、输出电压可能会超过6V。 下图是仿真中输出电压可能大于6V 的示例。
因此、请帮助了解输出电压限制与数据表不匹配的原因、以及它们是否是与我们可以向客户提供的数据表规格匹配的模型。
希望您能帮助解决这个问题。
谢谢、此致、
将会
e2e.ti.com/.../Reference-voltage-circuit-_2D00_-autosave-17_2D00_09_2D00_06-19_5F00_56.TSC