Other Parts Discussed in Thread: LMR23630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
我想使用 WEBENCH 设计工具验证 LMR23630的计算结果。 正如我在论坛上所说的那样,这应该是可能的。
但是、当我单击 WEBENCH 仿真或设计的任何相关链接时、会显示以下消息:
如果我只输入 LMR23630应满足的规格(输入电压24V 输出电压5V 输出电流3A),也无法找到该部件。
我出了什么问题?
是否真的可以在 WEBENCH 中对器件进行仿真? 如果不能,很快就有可能实现吗?
感谢您的快速回复。