This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23630:WEBENCH 仿真

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623146/webench-tools-lmr23630-webench-simulation

器件型号:LMR23630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我想使用 WEBENCH 设计工具验证 LMR23630的计算结果。 正如我在论坛上所说的那样,这应该是可能的。

但是、当我单击 WEBENCH 仿真或设计的任何相关链接时、会显示以下消息:

如果我只输入 LMR23630应满足的规格(输入电压24V 输出电压5V 输出电流3A),也无法找到该部件。

我出了什么问题?

是否真的可以在 WEBENCH 中对器件进行仿真? 如果不能,很快就有可能实现吗?

感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想 Webench 可以创建这个设计。 我将其移至 Webench 论坛、以便该团队对问题进行故障排除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    此问题现已解决。 这些更改将在明天反映在 TI.com 上。


    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    TI.com 上现已提供最新更新。 请尝试一下。

    此致、
    Mahantesh