This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:稳态输出。

Guru**** 2530820 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/622281/tina-spice-steady-state-output

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想查看该电路的稳态输出、但没有结果。  噪声分析进展顺利、但当我们想要查看输出时、会出现一些收敛问题。

请帮我解决这个问题吗???

e2e.ti.com/.../complete.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gannamraju、

      某些模式下的电压和电流会达到千兆伏和 Terra 放大器、这会导致收敛问题。 您可能需要检查此时发生的情况。 T3是否也按预期连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更改脉冲发生器模块、但仍然面临相同的问题...

    感谢您访问 Advance...e2e.ti.com/.../trying_5F00_again.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal、

    有一些改进、但您的症状仍然相同。 电压仍会升高到很高。 要查看电压、当您遇到收敛错误时、请单击"Ignore (忽略)"和"Preview (预览)"您的结果。 除非您解决此根本原因、否则问题可能不会消失。 改变脉冲上的时序只会改变发生收敛的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可能存在某种计算错误...实际上、我想生成一个夏季(用于获得错误信号)和 PID 控制器所需的可变脉冲...
    您能为我推荐任何型号吗???

    提前感谢...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 PID、您可以进行谷歌搜索。 以下是一个示例: www.ecircuitcenter.com/.../pid1.htm。 所有这些块都可以在"源"选项卡下找到。 使用受控源向导尤其强大。 如果您不熟悉 TINA-TI、我建议您参加以下培训。
    夏季、您的问题已在此处解答: e2e.ti.com/.../622347
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想将 PWM 脉冲的输出延迟120度。
    有没有办法做这件事…
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用内置电压发生器、则只需使用相位字段来转换信号。

    如果您自己生成 PWM 信号、则需要在频率下具有已知振幅的已知基准信号(如锯齿)。 然后使用锯齿上的电压触发相移电压。

    例如、如果您需要2个 PWM 信号-相移120度、创建幅值为3V 的锯齿。 当锯齿为0V 时应生成第1个 PWM 信号、当锯齿为1V 时应生成第2个 PWM 信号、以提供1V/3V * 360度= 120度的相移。 对于两个信号、生成 PWM 的机制将保持相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇...这是一个很好的操纵...
    谢谢您...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望获得恒定值为400 V...e2e.ti.com/.../trying_5F00_boost.TSC 的输出电压

    我设计了 KP=0.001和 KI=1的 PID。

    有关如何实施的任何建议。

    请在此找到所附的电路。

    提前感谢您...