This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SD387EVK:评估套件连接问题

Guru**** 2535090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620080/sd387evk-evaluation-kit-connection-question

器件型号:SD387EVK

我尝试通过 Altera FPGA 直接从我们定制设计中的 SDI 输出驱动评估卡的 SMA 同轴输入。  输出源自 FPGA、并通过高速互连连接到 XMC 适配卡上的一对焊盘。  当尝试使用2根同轴电缆将适配器卡连接到2个评估卡输入(6英寸 RUN)时、看起来我们在每个同轴 电缆线路中都在充电电容、导致我的眼图 不存在。  匹配的线对组(如 CAT 5E 或 CAT 6电缆)是否比 焊接到 XMC 适配器上的同轴电缆更好(我们必须从评估卡上拉出 SMA 连接器以焊接匹配的线对组)。  我们尝试的坐标是从时代微波中发出的405电报。  请注意、我们的视频是1.485Gbps SMPTE 292格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我们对这种延迟的回复表示歉意、因为我们在您最初提交时错过了此帖子。 如果您仍面临此问题、请告知我们、我们将如何提供帮助。

    关于您的问题、匹配的同轴电缆对应允许您从 XMC 适配器卡连接到 SD387EVK、但前提是您有一种方法可以使 XMC 适配器卡输出在 SMA 连接器上输出。 根据您的描述、这似乎是不可能的。 一些问题:

    1.在 XMC 适配卡上,焊盘看起来是什么样子的?
    2.是否有办法使用额外的适配器板来允许您将 XMC 卡输出连接到 SMA、然后您可以在其中使用匹配的同轴电缆组来连接 SD387EVK?

    此致、

    Michael