请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SD387EVK
我尝试通过 Altera FPGA 直接从我们定制设计中的 SDI 输出驱动评估卡的 SMA 同轴输入。 输出源自 FPGA、并通过高速互连连接到 XMC 适配卡上的一对焊盘。 当尝试使用2根同轴电缆将适配器卡连接到2个评估卡输入(6英寸 RUN)时、看起来我们在每个同轴 电缆线路中都在充电电容、导致我的眼图 不存在。 匹配的线对组(如 CAT 5E 或 CAT 6电缆)是否比 焊接到 XMC 适配器上的同轴电缆更好(我们必须从评估卡上拉出 SMA 连接器以焊接匹配的线对组)。 我们尝试的坐标是从时代微波中发出的405电报。 请注意、我们的视频是1.485Gbps SMPTE 292格式。