请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22953 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
使用 TPS22953 TINA 模型时、根据数据表、SNS 引脚的响应不正确。 当 SNS 引脚上的电压降至下降阈值以下时、 开关应在 T (重新启动)时间内关断、PG 信号被拉至低电平。 该模型正确地将 PG 拉至低电平、但不会关闭开关。
大约一年前就有一个关于这个问题的论坛帖子,但尚未完成。
随附的是我的 TINA 电路文件、用于显示该问题。 这是通过修改 TINA 参考设计来构建的。