This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22953:SNS 检测的模型问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/619526/tina-spice-tps22953-model-problem-with-sns-detection

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

使用 TPS22953 TINA 模型时、根据数据表、SNS 引脚的响应不正确。  当 SNS 引脚上的电压降至下降阈值以下时、 开关应在 T (重新启动)时间内关断、PG 信号被拉至低电平。  该模型正确地将 PG 拉至低电平、但不会关闭开关。

大约一年前就有一个关于这个问题的论坛帖子,但尚未完成。

随附的是我的 TINA 电路文件、用于显示该问题。  这是通过修改 TINA 参考设计来构建的。

e2e.ti.com/.../TPS22953_5F00_SNStest.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您分享问题和 TINA-TI 原理图文件。 我们将对此进行研究、并在问题解决后返回给您。

    此致、

    Mahavir Jain。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您报告的问题已得到解决、我们正在将模型的更新版本发布到 Web。 为供您参考、我在此附上更新的模型和参考设计。

    e2e.ti.com/.../TPS22953_5F00_TRANS.TSM

    e2e.ti.com/.../5584.TPS22953_5F00_SNStest.TSC

    如果您遇到任何问题、敬请告知。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。