请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00207 主题中讨论的其他器件: 冲击
大家好、
我的客户正在基于 TIDA-00207创建电路。
他们正在研究是否可以按原样使用 ESD 保护元件。
他们 在系统中请求 HBM 20kV 或更高电压。
TIDA-00207板上的 ESD 测试是否有结果?
我想知道这些 ESD 保护元件是否能够承受20kV HBM。
此致、
Tomoaki Yoshida