This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00207:ESD 测试结果

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620877/tida-00207-esd-test-result

器件型号:TIDA-00207
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、


我的客户正在基于 TIDA-00207创建电路。

他们正在研究是否可以按原样使用 ESD 保护元件。

他们 在系统中请求 HBM 20kV 或更高电压。

TIDA-00207板上的 ESD 测试是否有结果?

我想知道这些 ESD 保护元件是否能够承受20kV HBM。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是否有此问题的更新?
    如果没有测试结果、请告诉我选择 ESD 保护元件时的假设。

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    在 TIDA-00207的设计指南中、ESD 额定值如表1所示。

    www.ti.com/.../tidu515a.pdf

    TIDA-00207在 IEC 61000-4-2级别4下进行了测试、电压等于8kV。

    IEC 61000-4-2 8kV 冲击的电流大于 HBM 40kV 冲击的电流。

    此致、