请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16010 工具/软件:WEBENCH设计工具
输入电压为42VDC、我希望获得15VDC/1A 的输出。 但 WEBENCH 无法在 LMR16010上输出解决方案。 这是 WEBENCH 的问题吗? 谁能告诉我输入/输出电容器、电感器尺寸?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.