This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR16010:LMR16010输出是否稳定的15V?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/618454/webench-tools-lmr16010-can-lmr16010-output-stable-15v

器件型号:LMR16010

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

输入电压为42VDC、我希望获得15VDC/1A 的输出。 但 WEBENCH 无法在 LMR16010上输出解决方案。 这是 WEBENCH 的问题吗?  谁能告诉我输入/输出电容器、电感器尺寸?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是 Webench 问题。  在 VOUT = 5.91V 时、相位裕度为52.1deg。  在输出电压= 5.92V 时、Webench 无法找到稳定的解决方案。  我怀疑实际的相位裕度会从 Vout=5.91大幅改变为5.92V。 将其移至 Webench 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayman、

    我们将对此进行研究。 很快就会回来。


    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayman、

    此问题现已修复。 更新后的设计将在几天内发布。

    此致、

    Mahanatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayman、

    更新的设计现已发布。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  我知道。