This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53355:不同抽头数量的负载瞬态图相同

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620041/webench-tools-tps53355-same-load-transient-graph-for-different-number-of-decaps

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

仿真类型=负载瞬态

当我在负载瞬态情况下以28A 运行1.1V 仿真时、我观察到3个十进制数和19个十进制数的负载瞬态图相同。

在这两种情况下,瞬态条件下的纹波电压将相同。

 我想知道为什么纹波电压不会改变,如果我将19个衰减更改为3个数字。

正如我研究过的、如果我减少大容量电容器的数量、则瞬态时纹波电压应增加。

如果我错了、请指导我。

此致、

Prasanna G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望它也会改变。  它可能是 Webench 的一个错误。  将其移至 Webench 论坛。  您还可以尝试使用此处提供的 pspice 或 TINA-TI 模型来检查此问题:

    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    我们将对此进行研究。 我们很快会回来。

    此致、

    Mahantesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanna G、您好!

    请向我们提供您在 Webench 上仿真的准确输入条件。 请提及该条件的 VinMin、VinMax、Vout 和 Iout。

    是指输出电容器。 例如19个抽头表示输出电容器的数量是19?
    根据瞬态纹波电压,您是指瞬态期间的过冲和下冲还是指输出电压纹波?
    请告诉我我的理解是否正确。

    此致、
    Anurag